Melhoria da eficiência energética industrial com insights úteis para todas as indústrias
O controle e a otimização da energia industrial possibilitam a economia de energia em todas as indústrias, estabelecendo a base para operações mais sustentáveis
A dependência de utilidades é uma preocupação global. Como resultado dos eventos mundiais, da disponibilidade de recursos e do aumento dos preços da energia, as práticas operacionais sustentáveis são mais importantes do que nunca. Os consumíveis de nível primário, como eletricidade, água e gás, juntamente com os produtos de um segundo nível, como vapor, ar comprimido e calor, que são gerados usando utilidades de nível primário, alimentam tudo dentro das instalações industriais. A otimização da utilização de recursos é fundamental para a sustentabilidade e a lucratividade.
Serviços públicos importantes
Aplicações em utilidades para aprimoramentos e melhorias de eficiência
Usando as soluções de gestão de energia da Endress+Hauser, os usuários podem identificar com segurança os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido.
Os sistemas de aquecimento e arrefecimento são cruciais para as operações diárias. Saiba mais sobre a recuperação de calor residual (WHR), aquecimento e arrefecimento distrital, aquecimento e arrefecimento de processos, economizando energia e custos de utilidades
Existem diversos serviços de utilidades e aplicações a serem explorados para identificar economia de energia. A eficiência de caldeiras e a qualidade do vapor são um bom ponto de partida.
O vapor funciona como um meio crucial de transferência de calor em diversas indústrias, enfatizando a prioridade máxima da segurança em toda a sua produção, distribuição e utilização.
Como identificar oportunidades de consumo de energia
Os esforços de otimização começam com a criação de contexto em todas as operações da fábrica ao colocar os instrumentos certos em locais adequados. Esses instrumentos geram dados, que podem ser agregados e agrupados. Quando analisadas adequadamente, as informações resultantes dos dados coletados ao longo do tempo contam uma história da fábrica, fornecendo à equipe uma compreensão detalhada de suas operações. Há algumas abordagens que a equipe da Endress+Hauser adota para garantir informações detalhadas e precisas:
Aproveitamento do conhecimento do processo
Aproveitar o conhecimento abrangente sobre as operações do processo permite que as equipes trabalhem diretamente com os funcionários da fábrica para determinar as necessidades de medição
Revisar os requisitos atuais de utilidades
Um exame holístico de uma instalação permite que as equipes identifiquem medidas estratégicas para fornecer dados de alta qualidade usados para criar insights. Por exemplo, a Heartbeat Technology da Endress+Hauser ajuda a digitalizar as fábricas, fornecendo dados de diagnóstico, verificação e monitoramento que permitem o mindset de gêmeo digital
Conformidade regulamentar
A revisão de quaisquer padrões de conformidade regulamentar é necessária para atender a todas as normas relevantes de controle de energia e consumo de energia e recursos. Essas regulamentações podem ser estabelecidas a nível local, nacional ou global.
As informações corretas levam a ideias acionáveis para aumentar a eficiência
A recolha de dados deve continuar, informando os ganhos de eficiência e apoiando os relatórios de conformidade. Além disso, as ferramentas de software corretas são necessárias para facilitar os procedimentos de transferência de dados operacionais para relatórios compartilháveis, que, por sua vez, podem ser usados para comunicar as vitórias em toda a empresa e demonstrar a conformidade com as agências reguladoras.
Numa instalação, o isolamento deficiente, purgadores de vapor defeituosos e variações de pressão e temperatura resultaram na condensação do vapor na tubulação, causando a formação de vapor úmido. Isso criou uma eficiência de transmissão de energia ruim, golpes de aríete perigosos no fluxo em pistão e golpes de aríete induzidos pela condensação.
Para resolver esses problemas, a empresa fez melhorias na infraestrutura e, além disso, instalou medidores de vazão/caudal vortex multivariável em todo o sistema de vapor para identificar os desafios antes que eles ocorressem.
Atualmente, os gerentes e engenheiros industriais entendem a necessidade de monitorar seus principais processos usando uma instrumentação precisa e rica em dados. No entanto, se estiver apenas começando e procurando maneiras de obter eficiência energética, você pode ter algumas dúvidas relacionadas a soluções de economia de energia e quais tecnologias podem ajudar a alcançar esse objetivo.
Fale sobre seus desafios de produção com nossos especialistas
O conceito inovador de energia da Swiss Life Arena em Zurique é particularmente evidente na produção de refrigeração. O prestador de serviços de energia ewz usa tecnologia Endress+Hauser para monitorar a eficiência.
Saiba mais sobre como reduzir seus custos com energia com instrumentação do processo. Faça download do infográfico para algumas dicas a considerar sobre suas tecnologias de medição.
Existem muitas oportunidades de economia em vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e em redes de utilidades de gases industriais. Um controle completo de energia pode reduzir o consumo de energia em 5 a 15%.
Mais informações sobre eficiência energética
Leitura adicional sobre economia de energia em utilidades
Utilidade chave: Eficiência da caldeira
Há uma variedade de utilidades e aplicações a serem exploradas para conseguir economia de energia. A eficiência da caldeira e a qualidade do vapor são um bom ponto de partida.
Existem muitas oportunidades de economia em vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e em redes de utilidades de gases industriais. Um controle completo de energia pode reduzir o consumo de energia em 5 a 15%.
Gerenciamento/Gestão estratégico de energia por meio da medição
A eficiência operacional no controle de processos e nas aplicações industriais é fundamental. Os funcionários da fábrica precisam descobrir maneiras de economizar energia e custos enquanto mantêm a segurança, qualidade, confiabilidade e tempo em atividade.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .