Altas temperaturas, metal derretido e cargas pesadas - a produção de aço exige muito do homem e da máquina. Por isso, é natural que a segurança e a disponibilidade sejam as principais prioridades para gerentes de siderúrgicas. Não basta prevenir acidentes potencialmente fatais, também é necessário certificar-se de que a produção extremamente competitiva nunca pare. Para isso, você precisa de equipamentos de medição robustos que fornecem dados confiáveis e soluções de controle inteligentes.
Principais fatos
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
Descubra como você pode melhorar a segurança e a disponibilidade da fábrica

Monitoração segura de circuitos críticos de água de refrigeração
Falhas em circuitos de água podem ser muito perigosas para equipamentos e pessoas. Especialmente em uma fábrica de aço, onde são usadas para controlar as temperaturas muito altas de vários tipos de refrigeração por lança de oxigênio em convertedores e painéis de parede e teto de fornos a arco elétricos. Além disso, a qualidade da água deve ser monitorada regularmente para impedir o crescimento de algas ou até bactérias infecciosas como a legionela.
Nosso conhecimento em campo
Os sensores para monitorar esses processos foram desenvolvidos para suportar as condições adversas em uma fábrica de aço.
- Nossa solução de detecção de vazamento mede as vazões de entrada e saída do circuito por meio de medidores de vazão adequados, eletromagnéticos ou ultrassônicos. As temperaturas de entrada e saída são adquiridas a partir de sensores localizados próximos aos medidores de vazão.
- A qualidade da água do circuito de refrigeração é controlada pelo monitoramento de parâmetros como pH, incrustação de silicato e oxigênio. Nosso portfólio para análise de líquidos, incluindo sensores e transmissores digitais, permite uma medição confiável.

Medição de nível de ácido e prevenção contra transbordamento
A criação de chapas de metal de alta qualidade inclui decapagem. Esta etapa do processo usa diferentes tipos de ácidos para remover impurezas. O manuseio desses ácidos representa um desafio ambiental e um problema de segurança. Acima de tudo, os tanques de armazenamento de ácido devem ser monitorados de perto para evitar um transbordamento.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece instrumentos de nível por radar projetados especificamente para suportar meios agressivos e apoiá-lo na instalação para produzir resultados confiáveis.
Também oferecemos uma solução completa de automação de prevenção contra transbordo, que o ajudará a cumprir os requisitos de prevenção, economizando tempo e dinheiro.
- Medição confiável do nível sem contato
- Nosso Sistema de proteção contra transbordamento está em conformidade com a API2350 e WHG, além de ter certificado de tipo até SIL3 de acordo com IEC 61511.

Instrumentação SIL certificada
O bom controle do processo depende dos instrumentos que estão sendo usados. Para avaliar um sensor, os operadores podem contar com as normas do setor, tais como a IEC 61511. Ela descreve os níveis de integridade de segurança (SIL) que são uma referência estabelecida para a integridade de segurança de um sistema.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser possui um dos mais extensos portfólios de instrumentos certificados IEC 61508, criados de acordo com a segurança pelas normas de desenvolvimento. Para desenvolvimento de hardware e software, implementamos medidas padronizadas para evitar erros sistemáticos e controlar falhas aleatórias. Saiba mais sobre nosso portfólio SIL.

Monitoramento on-line dos pontos de medição
Uma das maneiras básicas de melhorar a segurança dos funcionários é reduzir o tempo que eles passam nas áreas classificadas.
Nosso conhecimento em campo
As novas tecnologias de medição on-line e digital permitem controlar seus processos remotamente. A Endress+Hauser desenvolveu vários serviços digitais para oferecer suporte às suas operações.
- Saiba mais sobre nossos serviços digitais Netilion e nossos tablets industriais para monitoramento e configuração convenientes.
Benefícios
A disponibilidade da fábrica e a segurança são pontos sensíveis que exigem um parceiro em que você possa confiar e que não esteja interessado apenas em lucros a curto prazo, mas no desenvolvimento de relações sustentáveis. Não procure mais! A Endress+Hauser é um parceiro confiável de siderúrgicas há mais de 60 anos e em mais de 100 países. Nossos instrumentos e soluções - desenvolvidos para as necessidades específicas da indústria - são confiáveis em todo o mundo.
Principais fatos
200.000+
sensores de temperatura instalados em processos de produção de aço com segurança crítica.
Principais fatos
55.000
sensores integrados em 65 projetos de otimização digital.
Principais fatos
2,6 mil.
instrumentos de campo entregues para operações minerais e metais desde 2007.
Como podemos ajudar
Em conformidade com as normas de segurança funcional IEC/EN 61508 (classificação de riscos de processo conhecido como SIL - Nível de Integridade de Segurança) e IEC/EN 61511 (segurança de processo usando instrumentação conhecida como Sistemas Instrumentados de Segurança) de acordo com a EN 13849 com especialistas de processo que irão orientá-lo em cada uma das etapas de seleção dos melhores instrumentos, serviços e soluções otimizados para a indústria com base em nosso portfólio completo com mais de 60 anos de experiência.
- Monitoração segura de circuitos críticos de água de refrigeração
- Medição de nível de ácido e prevenção contra transbordamento
- Instrumentação SIL certificada
- Monitoramento on-line dos pontos de medição