Acesso à água limpa, saneamento e higiene é a necessidade humana mais importante para a saúde e o bem-estar. Bilhões de pessoas ainda não têm acesso a esses serviços básicos. O objetivo nº 6 dos "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" das Nações Unidas" visa garantir disponibilidade e gerenciamento sustentável de água e saneamento para todos. Na Endress+Hauser, nos orgulhamos por contribuir para a garantia de que nosso portfólio oferece um alto grau de conformidade e eficiência de processos a todos os nossos consumidores ao redor do mundo.
Principais fatos
> 771
million people
do not have clean water close to home. Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
Otimize seus processos de água e esgoto
Competência em todas as etapas do processo de tratamento de água potável
Competência em os processos de tratamento de esgoto e lodo
Como especialista em instrumentação e automação de processos, a Endress+Hauser tem o orgulho de contribuir para o objetivo 6 “Água limpa e saneamento".

Garantindo água potável segura e de qualidade
Manter a qualidade e a segurança da água potável está se tornando cada vez mais difícil à medida que a escassez de água aumenta em todo o mundo. A captação de água bruta de poços, nascentes e rios deve ser monitorada para evitar danos irreversíveis ao equilíbrio hídrico local. A contaminação microbiológica acrescenta complexidade ao processo de tornar a água potável, mesmo que as normas de segurança nunca tenham sido tão rigorosas.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções de medição, análise e manutenção ajudam a alcançar os objetivos de monitoramento e facilitam o gerenciamento avançado da qualidade na produção, tratamento e distribuição de água. Elas garantem o gerenciamento de risco ideal e a segurança da água para operadores em todo o mundo.
- Descubra como garantir água potável de qualidade e segura com soluções de instrumentação, análise e manutenção inovadoras
- Realize monitoramento confiável de esgoto de contaminação microbiológica
- Otimize o controle de filtragem por membrana para garantir os mais altos padrões em qualidade da água
- Descubra como a Istrian Waterworks fornece água potável de alta qualidade para uma região inteira e experimente os benefícios de um parceria de sucesso

Melhore o tratamento de esgoto
Mais de 80% do esgoto do mundo é despejado em cursos d'água, o que polui lagos, rios e oceanos. O processo de descarte do esgoto requer máxima atenção para reduzir a poluição e promover o reuso de nutrientes.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser está familiarizada com os processos de tratamento de esgoto. Nossos especialistas na indústria ajudam a melhorar seus processos – desde o tratamento mecânico, biológico e de lodo até ao tratamento de biogás.
- Otimize a aeração no tratamento de esgoto graças a soluções avançadas de monitoramento
- Proteja as pessoas e o meio ambiente com processos otimizados de tratamento de lodo de esgoto

Reduzindo perdas de água
Muitos países continuam a sofrer com perdas de rede de água de até 60%. Para garantir que a água potável chegue a todos os domicílios, é fundamental que a detecção de vazamentos nas redes seja realizada com instrumentos robustos que resistam ao calor, à poeira ou a variações climáticas extremas, podendo funcionar com ou sem acesso direto à energia.
Nosso conhecimento em campo
Em áreas urbanas ou remotas, no deserto ou nos trópicos – a medição e cobrança precisas do consumo de água potável e processada estão se tornando cada vez mais importantes. A Endress+Hauser tem experiência em resolver essas aplicações desafiadoras com produtos específicos e soluções de monitoramento de água.
- Aproveite os benefícios do medidor de vazão eletromagnético Proline Promag W 800 - alimentado por bateria, duradouro e seguro
- Aumente a eficiência enquanto reduz o esforço e o custo implementando opções digitais como a solução de monitoramento "gerenciamento inteligente de água" para redes de água
Benefícios
A água limpa e potável é fundamental para a saúde e o bem-estar humano. Para proteger esse precioso recurso, nossos consumidores precisam de uma parceria confiável para executar seus projetos de longo prazo. Junto com a Endress+Hauser, uma empresa familiar com 70 anos de experiência em indústria, todos nós podemos fazer nossa parte para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
Principais fatos
70 anos
de experiência
em tecnologia de medição e automação para aplicações de processo e laboratório
Principais fatos
> 8600
patentes
e pedidos de patente comprovam nosso espírito inovador
Principais fatos
> 15.000
funcionários
atendendo nossos clientes no mundo todo
Como podemos ajudar
Tecnologia de medição e soluções de automação estão em nosso cotidiano. Nossos especialistas na indústria estão intimamente familiarizados com os processos de água e esgoto e ajudam as empresas a superar seus desafios singulares. Em colaboração com nossos consumidores, isso resulta em produtos, serviços e soluções que abordam a crise global da água de forma sustentável.
- Garantindo água potável segura e de qualidade
- Melhorando o tratamento de esgoto
- Reduzindo perdas de água