A qualidade e a segurança da água potável são mais complexas de sustentar à medida que a escassez de água se intensifica em todo o mundo. A captação de água bruta, nascentes e rios deve ser monitorada para evitar danos irreversíveis ao balanço hídrico local. Micropoluentes e outros contaminantes estão aumentando a complexidade de tornar a água potável quando os padrões de segurança e os sistemas de gerenciamento de riscos nunca foram tão rigorosos. Nossas soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção promovem a segurança da água ativa.
Principais fatos
50%
of the world population
will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO). Discover more drinking water facts from the WHO!
O processo de tratamento de água potável em detalhes

Monitoramento confiável das massas de água
O monitoramento preciso dos corpos d'água pode envolver desafios únicos, como exposição aos elementos, baixa acessibilidade ao local, além de integrar parâmetros específicos e várias tecnologias.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções em contêiner de medição aproveitam nossa experiência e a experiência de classe mundial em engenharia de contêineres, construção e gerenciamento de projetos.
- Conheça o portfólio de amostrador de água automático com fontes de alimentação independentes e consulta remota de dados. Analise mais detalhadamente nosso amostrador de água automático portátil Liquiport CSP44
- Amostragem simples e segura com Liquistation CSF48. O amostrador de água totalmente automático atende as regulamentações de água globais, conta com um sistema de resfriamento seguro e invólucro à prova de vandalismo

Precisão da medição no monitoramento da qualidade da água
Um alto grau de precisão de medição é essencial para o monitoramento seguro de seus pontos de controle garantindo excelente qualidade e segurança da água potável.
Nosso conhecimento em campo
Com base em nossa tecnologia Memosens, nossos sensores inteligentes de análise de líquidos têm um chip de dados integrado na cabeça que armazena dados brutos e pode ser facilmente substituído e recalibrado sem interrupção do processo. Nossos transmissores, analisadores e amostradores de última geração, todos aproveitam nossa plataforma Liquiline padronizada.
- Conveniência, eficiência e segurança na operação
- As tendências de dados do sensor permitem manutenção fácil e preditiva
- Estoque otimizado de peças de reposição para gerar economia de custos
- Descubra como a Istrian Waterworks fornece água potável de alta qualidade para uma região inteira e experimente os benefícios de uma parceria de sucesso

Medição de vazão confiável
Detecção de vazamento, gerenciamento de bomba e balanceamento geral de vazão são impossíveis na rede de distribuição de água sem medição de vazão.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio completo de produto de medidores de vazão eletromagnéticos é projetado especialmente para a indústria da água.
- Medição confiável com precisão constante com o medidor de vazão Proline Promag W 400, sensor com conexões de processo fixas ou com junta sobreposta
- Maior confiabilidade da medição com nosso conceito avançado de diagnóstico integrado, verificação e monitoramento Tecnologia Heartbeat
- Desempenho de medição maximizada sem restrição no tubo e, com isso, sem perda de pressão usando nossos medidores de vazão Promag W 300/400/500 com a opção “0 x DN de passagem total”
Benefícios
A água potável limpa é essencial para a vida. É por isso que os operadores de plantas de água levam uma responsabilidade especial. Para cumprir essa responsabilidade, precisam de um parceiro em que possam sempre confiar. A Endress+Hauser é uma empresa familiar de mais de 60 anos. Somos focados em criar relacionamentos sustentáveis com nossos clientes em todo o mundo. Conte com nossas soluções inovadoras em monitoramento da qualidade da água potável para proteger nossas fontes de água e fonte de água potável.
Principais fatos
40%
maior vida útil de nossos sensores digitais
Principais fatos
250.000
sensores digitais analíticos instalados ao redor do mundo
Principais fatos
3 milhões
Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag
vendidos mundialmente em uma ampla gama de aplicações desde o lançamento em 1977
Como podemos ajudar
Oferecendo soluções completas de medição, análise e manutenção para atender aos objetivos de automação e monitoramento, nosso portfólio facilita o gerenciamento avançado da qualidade na captação, tratamento e distribuição de água, incluindo gerenciamento de documentação, verificação de instrumentos e estratégias de manutenção, para otimizar o gerenciamento de riscos e a segurança da água.
- Soluções completas em contêiner para monitoramento ideal do corpo de água
- Um extenso portfólio para suportar a precisão na maioria das tarefas de medição de tratamento de água
- Soluções robustas para tarefas de análises online e soluções em controle remoto para seções de planta de periferia
- Tecnologias inteligentes para permitir a identificação e monitoramento de pontos de controle críticos e, por extensão, otimização da manutenção, calibração e verificação