Garantia da qualidade da água com filtragem por membrana
Use a melhor instrumentação de processo com dados em tempo real para assegurar a qualidade da água em suas aplicações de filtragem da membrana
Introdução
Instrumentação do processo para filtragem por membrana
A instrumentação de processo exerce um papel crucial para assegurar os mais altos padrões de qualidade da água. As membranas são uadas durante o tratamento de água para separar contaminantes da água com base em propriedades como tamanho ou carga. Processos de membrana comuns incluem microfiltragem, ultrafiltragem, nanofiltragem e osmose reversa. O desafio de operação é evitar poluição, obstruções e danos às membranas ao otimizar os ciclos de limpeza e, assim, reduzir o consumo de produtos químicos e água.
Os dados de processo em tempo real controlam melhor os ciclos de limpeza
Evite obstruções ou danos à membrana como quebra, expansão e poluição
Explore as soluções da Endress+Hauser para o segmento de tratamento de água para um monitoramento da qualidade da água potável econômico e confiável, hoje e no futuro.
Electromagnetic flow measurement is a well-established method throughout industries for more than 60 years. Magmeters are used universally in all industries.
Proline Prosonic Flow and FLOWSIC ultrasonic sensors guarantee versatile and economical measurement of gases and liquids up to a nominal diameter DN 4000 (156")
Aumente o ciclo de vida da membrana com painéis de monitoramento
Os parâmetros críticos de qualidade da água na entrada dos processos de osmose reversa requerem a monitoração extremamente atenta. Os painéis analíticos oferecem a oportunidade de combinar parâmetros diferentes como turbidez, pH, ORP, cloro, condutividade, TOC e mais. Personalize seu painel analítico de acordo com suas necessidades.
Otimize os ciclos de limpeza com pressão diferencial
Os processos de filtragem devem ser monitorados atentamente. Nossos equipamentos robustos de pressão diferencial da Endress+Hauser ajudam a evitar danos ao filtro respondendo imediatamente a sobrecargas de pressão e necessidade de limpeza.
Monitoramento do desempenho do filtro com medição de vazão confiável
Na filtragem por membrana, a medição de vazão é necessária para o equilíbrio hidráulico, permear e concentrar as vazões. O monitoramento estável é essencial para garantir o desempenho ideal do processo de osmose reversa.
O crescimento populacional, a escassez de água e as mudanças climáticas afetam significativamente a disponibilidade da água. A água de reuso é a fonte mais sustentável, consumindo menos energia em comparação com a água do mar dessalinizada.
A Garver conseguiu alcançar o tratamento de descarga zero de líquidos (ZLD) da purga da torre de resfriamento ao trabalhar com parceiros confiáveis, como Endress+Hauser e Rockwell Automation.
A Wernsing Feinkost GmbH confia na tecnologia de medição e na engenharia da Endress+Hauser para garantir que o tratamento de efluentes funcione sem problemas 24 horas por dia.
Pasfrost relies on Memosens CLS82D for the conductivity measurements in its water reuse plant. The sensor provides precise measurements even of very low conductivity values.
Aumente a eficiência da água através da otimização dos processos de limpeza, redução da carga de DQO e reutilização do vapor do processo de secagem. Descubra como dados confiáveis do processo ajudam o Grupo DMK.
Planejando um projeto? Discuta seus desafios com nosso especialista
Nossos especialistas no setor da Endress+Hauser local estão prontos para ajudá-lo.
Descubra mais informações relacionadas à água ou efluentes
Filtragem por membrana no tratamento de água
Otimize o desempenho de seu controle de filtragem por membrana com a instrumentação Endress+Hauser e garanta os mais altos padrões em qualidade da água.
Águas e Meio Ambiente: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Soluções de processo para água e efluentes
Do recebimento de água bruta à distribuição, do tratamento de efluentes ao descarte, nós te ajudamos a cumprir com suas obrigações legais e de segurança. Aplique as soluções Endress+Hauser para superar os desafios da sua indústria.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .