Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia

Prevenção confiável, monitoramento e tratamento de efluentes industriais

Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia

A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção, que é então descartada como efluente industrial após ser usada. Dependendo da composição e do nível de contaminação, á água residual é tratada e reutilizada como água de processo, ou é limpa antes de ser despejada no meio ambiente ou na rede de esgoto. Esta é a única maneira de garantir o cumprimento das rigorosas regulamentações ambientais.

Principais fatos

19 %

of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.

Detectar fase de mudança com sensor OUSAF11 ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Prevenção de efluentes industriais

O volume de efluentes industriais pode ser reduzido durante o processo usando tecnologia de medição durante o descarte dos produtos das linhas. Com menos água de enxágue, menos fases entre dois produtos ou entre o produto e os detergentes de limpeza, você pode proteger o meio ambiente e desfrutar de uma real economia de custos.

Nosso conhecimento em campo

Contando com a tecnologia de medição certa da Endress+Hauser, a fase de mudança pode ser projetada de forma otimizada.

Monitoramento preciso da vazão de efluentes industriais usandoPromag ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Monitoramento de efluentes industriais

Um dos primeiros passos mais importantes é o monitoramento do consumo de água, pois só então as medidas podem ser realizadas.

Nosso conhecimento em campo

Nossos medidores de vazão eletromagnéticos medem com precisão o volume de água limpa que é usado, bem como a quantidade de efluentes industriais. Os efluentes industriais podem ser analisados no local ou no laboratório.

  • Use Proline Promag 10L medidor de vazão com sensor de peso otimizado e alto custo-benefício.
Tratamento de efluentes industriais através da neutralização ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Tratamento de efluentes industriais através da neutralização

Qualquer efluente industrial coletado durante o processo de limpeza deve ser neutralizado antes de ser enviado para a rede de esgoto, garantindo assim o cumprimento dos limites estritos descritos nas regulamentações ambientais.

Nosso conhecimento em campo

Tanques de neutralização, reserva e armazenamento contendo ácidos e soluções alcalinas são monitorados com tecnologia de medição inovadora da Endress+Hauser.

  • Confie nos sensores de pH digitais com tecnologiaMemosens para medição contínua do valor de pH.
  • Monitore o volume de vazão com medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão.
  • Evite que seus tanques sejam enchidos demais com interruptores de nível de ponto da família Liquiphant.
  • Use a filtração por membrana como uma tecnologia única para tratamento industrial de água.
Liquistation, amostradores totalmente automatizados para águas residuais industriais ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Monitoramento de descarte

De acordo com as regulamentações governamentais, parâmetros como pH, temperatura e quantidade de efluentes industriais não são apenas monitorados continuamente, mas também registrados.

Nosso conhecimento em campo

Nossos gerenciadores de dados sabem imediatamente quando os limites de tolerância são excedidos e geram alarmes. Amostrador totalmente automatizado nas séries Liquistation extrai amostras de teste regularmente para que parâmetros adicionais como COD (demanda química de oxigênio) possam ser analisados.

  • Confie nos amostradores automáticos de água quando uma amostragem confiável de água for fundamental.
  • Melhore a sua gravação de dados usando o gerenciador de dados avançado MemographRSG45.
A manutenção regular minimiza tempos de inatividade e custos ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Serviços de manutenção para garantir funcionalidade e precisão

A manutenção regular em todos os instrumentos é altamente recomendada. Existe a opção de concluir um acordo de manutenção com a Endress + Hauser: da medição de pH e conteúdo de oxigênio até analisadores, com substituição regular dos materiais consumíveis.

Nosso conhecimento em campo

Da inspeção aos serviços de manutenção preventiva, a Endress+Hauser oferece suporte para definir o regime de manutenção correto de acordo com os requisitos específicos da sua fábrica. Você se beneficia de:

  • Transparência garantida quando se trata de volume e composição de efluentes industriais
  • Tempos de inatividade e custos minimizados
  • Ciclo de vida estendido para sua instrumentação de medição e sistemas de produção
  • Melhore a disponibilidade do processo e mantenha sua planta operando com segurança, consistência e economia contando com nossos serviços de manutenção industrial.
  • Otimize a eficiência de seus ativos por meio de serviços de otimização de manutenção da Endress+Hauser
Monitoramento confiável e seguro da água usando soluções de painel modular ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Solução de painel modular para monitoramento confiável e seguro

Água bruta, água de processo ou água residual podem ser monitoradas de forma eficiente com painéis de análise modulares que economizam espaço. Isso simplifica a operação e integração diárias do processo.

Nosso conhecimento em campo

Nossas soluções de painel, que podem ser fornecidas com ou sem preparação de amostra, são modulares, escaláveis e projetadas especialmente para seus parâmetros de análise.

  • Confie nos painéis de análise de água que fornecem todos os sinais de medição necessários para o controle e diagnóstico do processo.
  • Simplifique as tarefas de medição analítica usando painéis de monitoramento analítico. Eles são fáceis de personalizar para suas necessidades e oferecem maior segurança, qualidade e eficiência para a planta.

Benefícios

Saiba mais sobre como a tecnologia de medição pode ser usada para a prevenção, monitoramento e tratamento ideais de efluentes industriais acumulados. A Endress+Hauser possui mais de 60 anos de experiência na indústria de alimentos e bebidas, particularmente na área de efluentes industriais. Clientes em todo o mundo confiam em nosso amplo conhecimento no campo da tecnologia de medição, automação e serviço. Entendemos os desafios especiais relacionados à qualidade, custos e regulamentações governamentais. Nossas experientes equipes de especialistas de aplicação na indústria podem ajudá-lo a encontrar a tecnologia de medição certa.

Principais fatos

~15 %

menor consumo de água, otimizando a fase de separação com a tecnologia de medição

Principais fatos

40 %

ciclo de vida mais longo de nossos sensores de análise digital

Principais fatos

> 2 milhões

medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser em operação em todo o mundo

Informações importantes

Nossa oferta

Os efluentes industriais se acumulam onde quer que os alimentos sejam produzidos. Portanto, lidar com os altos requisitos e desafios é algo que não pode ser evitado. Ajudamos você a atender às rigorosas regulamentações ambientais e a otimizar seus processos e custos com o descarte de efluentes industriais com a nossa tecnologia de medição inteligente. Nós damos todo apoio a você.

  • Reduzir o volume
  • Monitorar a quantidade
  • Reduzir os níveis de contaminação
  • Tratamento através da neutralização
  • Cumprimento das regulamentações ambientais do governo

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes