Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Melhore seus processos de separação em mineração

Maximize os resultados de processos como flotação e adensamento graças a instrumentos precisos

Melhore os processos de mineração como adensamento e flotação

O declínio do teor de minérios representa um desafio especial para as operações de mineração. Naturalmente há várias técnicas de processamento para obter o máximo da matéria-prima como lixiviação, adensamento e flotação. Porém, naturalmente eles consomem energia, produtos químicos e água. Assim, para equilibrar os rendimentos e os custos, os processos de extração devem ser executados em um nível ideal. Especialmente, em tempos de mercados e preços voláteis.

Principais fatos

35%

productivity loss in mining

That is the result of a study done by the international consulting group McKinsey. They state that mines worldwide lost roughly one third of their productivity in the years 2004-2014.

Pilha de lixiviação em uma mina ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Lixiviação

A lixiviação é um método de extração que utiliza soluções ácidas pulverizadas no minério triturado para gerar uma solução rica com o metal desejado. Os ácidos utilizados dependem do tipo de minério a ser lixiviado.

Nosso conhecimento em campo

Foi demonstrado que a concentração e a taxa de vazão de irrigação da solução ácida possuem um impacto significativo no rendimento e no consumo de ácido. A Endress+Hauser pode oferecer instrumentos de medição para parâmetros que podem suportar a natureza agressiva dos ácidos e fornecer dados confiáveis.

  • Nossos sensores analíticos digitais, com transmissão de dados digitais sem contato e troca simples de sensores usando sensores pré-calibrados, reduzem o tempo de inatividade do processo e a regeneração regular aumenta a vida útil do sensor.
  • Nossos medidores de vazão eletromagnéticos estão disponíveis na versão compacta ou remota.
Flotação ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Flotação

A flotação é usada em vários processos de mineração, como a mineração de ouro e cobre, para recuperar partículas minerais mais finas que 500 mícrons ou 35 mesh. Vários parâmetros influenciam esse processo e, com isso, o seu rendimento. Os parâmetros mais importantes para a eficiência do processo são: medição da vazão e densidade de matéria-prima, altura da espuma, determinação precisa da espuma e interface da polpa líquida, pH e Eh do líquido, dosagem e qualidade dos reagentes químicos, e vazão de ar.

Nosso conhecimento em campo

Além de possuir instrumentação para todas essas tarefas, a Endress+Hauser também oferece uma variedade de tecnologias de medição para garantir o uso do instrumento ideal para o seu processo - tudo a partir de uma única fonte.

  • Para a medição da matéria-prima, recomendamos o uso de um medidor de vazão eletromagnético com cálculo de conteúdo de sólidos integrado.
  • Para determinar a altura da espuma e a interface espuma/pasta, a solução ideal é usar dois sensores ultrassônicos. Um mede a distância até a espuma, o segundo sensor mede a distância de uma placa-alvo conectada a uma haste e a uma boia cônica.
  • Nossos sensores analíticos digitais para pH e Eh medem com segurança mesmo em ambientes adversos.
  • O conteúdo de partículas sólidas secas, a faixa de alimentação e a altura da espuma podem ser usados como um sinal de avanço para a malha de controle de dosagem de produtos químicos de modificação do pH, espuma e xantato. Nosso medidor de vazão Coriolis pode inserir esses parâmetros e permitir uma dosagem precisa.
  • O ar é usado na flotação para agitação. Através da medição da vazão de ar, os custos para a criação de ar comprimido podem ser otimizados. Nosso medidor de vazão vortex não é afetado pela vibração da planta ou por martelos pneumáticos, oferecendo alta precisão e uma ampla faixa de medição.
Espessante © Endress+Hauser
Conhecimentos

Espessante

O espessamento é um processo de concentração mineral baseado na sedimentação por gravidade. Os sólidos depositam-se no fundo do tanque, um processo que é acelerado pela adição de floculante.

Nosso conhecimento em campo

Os indicadores importantes são o nível do leito, a massa do leito, a densidade da vazão de saída e a vazão para calcular o volume total de polpa e a clareza de transbordamento para garantir a qualidade final. Através da medição de todos esses parâmetros, os operadores podem tornar todo o processo mais eficiente e seguro, reduzindo o risco de transbordamento do tanque.

Benefícios

Seja qual for o desafio apresentado em seus processos de extração - baixo rendimento, OPEX alto ou rotinas caras de manutenção - graças à ampla expertise de nossos consultores na indústria, eles sabem exatamente como melhorar seus processos. Junto com nossos clientes e a ajuda de nosso portfólio de instrumentação otimizado para a indústria, eles conquistaram resultados extraordinários durante os últimos 60 anos.

Principais fatos

50%

redução de produtos químicos usados.

Principais fatos

90%

redução de horas gastas na manutenção.

Principais fatos

10 milhões

de equipamentos instalados em todo mundo

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Fale com nosso especialista

"The biggest challenge that I see when I visit customers is that they do not use the full potential of their data which they can gather from their sensors. 97% of the data is untapped."

Jenish Gheewala, Industry Manager, Endress+Hauser Group Services AG
Informações importantes

Como podemos ajudar

A lixiviação, flotação e o adensamento são etapas fundamentais nos processos de mineração moderna. Porém, alcançar uma separação ideal é uma tarefa complexa devido a diversas variáveis interconectadas. Todos estes três processos usam produtos químicos que são um dos principais fatores de custos. Eles também consomem muita água o que, em algumas regiões, pode ser um recurso extremamente escasso, que as estações precisam tratar primeiro através de processos como dessalinização da água salobra, por exemplo.

  • Lixiviação
  • Flotação
  • Adensamento

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes