A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção, que é então descartada como efluente industrial após ser usada. Dependendo da composição e do nível de contaminação, á água residual é tratada e reutilizada como água de processo, ou é limpa antes de ser despejada no meio ambiente ou na rede de esgoto. Esta é a única maneira de garantir o cumprimento das rigorosas regulamentações ambientais.
Principais fatos
19 %
of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.
Saiba mais sobre processos e pontos de medição relevantes
Em aplicações industriais, a água percorre um longo caminho, desde a extração da água bruta ou limpa na fonte, até os vários processos de produção e, em seguida, direta ou indiretamente, até o ponto de descarte.

Prevenção de efluentes industriais
O volume de efluentes industriais pode ser reduzido durante o processo usando tecnologia de medição durante o descarte dos produtos das linhas. Com menos água de enxágue, menos fases entre dois produtos ou entre o produto e os detergentes de limpeza, você pode proteger o meio ambiente e desfrutar de uma real economia de custos.
Nosso conhecimento em campo
Contando com a tecnologia de medição certa da Endress+Hauser, a fase de mudança pode ser projetada de forma otimizada.
- Descubra nossa ampla gama de instrumentação do processo

Monitoramento de efluentes industriais
Um dos primeiros passos mais importantes é o monitoramento do consumo de água, pois só então as medidas podem ser realizadas.
Nosso conhecimento em campo
Nossos medidores de vazão eletromagnéticos medem com precisão o volume de água limpa que é usado, bem como a quantidade de efluentes industriais. Os efluentes industriais podem ser analisados no local ou no laboratório.
- Use Proline Promag 10L medidor de vazão com sensor de peso otimizado e alto custo-benefício.

Tratamento de efluentes industriais através da neutralização
Qualquer efluente industrial coletado durante o processo de limpeza deve ser neutralizado antes de ser enviado para a rede de esgoto, garantindo assim o cumprimento dos limites estritos descritos nas regulamentações ambientais.
Nosso conhecimento em campo
Tanques de neutralização, reserva e armazenamento contendo ácidos e soluções alcalinas são monitorados com tecnologia de medição inovadora da Endress+Hauser.
- Confie nos sensores de pH digitais com tecnologiaMemosens para medição contínua do valor de pH.
- Monitore o volume de vazão com medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão.
- Evite que seus tanques sejam enchidos demais com interruptores de nível de ponto da família Liquiphant.
- Use a filtração por membrana como uma tecnologia única para tratamento industrial de água.

Monitoramento de descarte
De acordo com as regulamentações governamentais, parâmetros como pH, temperatura e quantidade de efluentes industriais não são apenas monitorados continuamente, mas também registrados.
Nosso conhecimento em campo
Nossos gerenciadores de dados sabem imediatamente quando os limites de tolerância são excedidos e geram alarmes. Amostrador totalmente automatizado nas séries Liquistation extrai amostras de teste regularmente para que parâmetros adicionais como COD (demanda química de oxigênio) possam ser analisados.
- Confie nos amostradores automáticos de água quando uma amostragem confiável de água for fundamental.
- Melhore a sua gravação de dados usando o gerenciador de dados avançado MemographRSG45.

Serviços de manutenção para garantir funcionalidade e precisão
A manutenção regular em todos os instrumentos é altamente recomendada. Existe a opção de concluir um acordo de manutenção com a Endress + Hauser: da medição de pH e conteúdo de oxigênio até analisadores, com substituição regular dos materiais consumíveis.
Nosso conhecimento em campo
Da inspeção aos serviços de manutenção preventiva, a Endress+Hauser oferece suporte para definir o regime de manutenção correto de acordo com os requisitos específicos da sua fábrica. Você se beneficia de:
- Transparência garantida quando se trata de volume e composição de efluentes industriais
- Tempos de inatividade e custos minimizados
- Ciclo de vida estendido para sua instrumentação de medição e sistemas de produção
- Melhore a disponibilidade do processo e mantenha sua planta operando com segurança, consistência e economia contando com nossos serviços de manutenção industrial.
- Otimize a eficiência de seus ativos por meio de serviços de otimização de manutenção da Endress+Hauser

Solução de painel modular para monitoramento confiável e seguro
Água bruta, água de processo ou água residual podem ser monitoradas de forma eficiente com painéis de análise modulares que economizam espaço. Isso simplifica a operação e integração diárias do processo.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções de painel, que podem ser fornecidas com ou sem preparação de amostra, são modulares, escaláveis e projetadas especialmente para seus parâmetros de análise.
- Confie nos painéis de análise de água que fornecem todos os sinais de medição necessários para o controle e diagnóstico do processo.
- Simplifique as tarefas de medição analítica usando painéis de monitoramento analítico. Eles são fáceis de personalizar para suas necessidades e oferecem maior segurança, qualidade e eficiência para a planta.
Benefícios
Saiba mais sobre como a tecnologia de medição pode ser usada para a prevenção, monitoramento e tratamento ideais de efluentes industriais acumulados. A Endress+Hauser possui mais de 60 anos de experiência na indústria de alimentos e bebidas, particularmente na área de efluentes industriais. Clientes em todo o mundo confiam em nosso amplo conhecimento no campo da tecnologia de medição, automação e serviço. Entendemos os desafios especiais relacionados à qualidade, custos e regulamentações governamentais. Nossas experientes equipes de especialistas de aplicação na indústria podem ajudá-lo a encontrar a tecnologia de medição certa.
Principais fatos
~15 %
menor consumo de água, otimizando a fase de separação com a tecnologia de medição
Principais fatos
40 %
ciclo de vida mais longo de nossos sensores de análise digital
Principais fatos
> 2 milhões
medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser em operação em todo o mundo
Nossa oferta
Os efluentes industriais se acumulam onde quer que os alimentos sejam produzidos. Portanto, lidar com os altos requisitos e desafios é algo que não pode ser evitado. Ajudamos você a atender às rigorosas regulamentações ambientais e a otimizar seus processos e custos com o descarte de efluentes industriais com a nossa tecnologia de medição inteligente. Nós damos todo apoio a você.
- Reduzir o volume
- Monitorar a quantidade
- Reduzir os níveis de contaminação
- Tratamento através da neutralização
- Cumprimento das regulamentações ambientais do governo